我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器怎么实现端子和面板的不停机切换?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器怎么实现端子和面板的不停机切换?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

首先需要将HMI命令设成平滑转移:

(1)2/3线控制=2线控制时,不论是电平还是边沿触发,从面板切换到端子,只要端子DI1的信号一直保持有效,即可以切换成功。

(2)2/3线控制=3线控制时,从面板切换到端子,DI2处于导通状态,也可以把启动信号从面板切换到端子,并且DI2不需要一致导通,只需要切换的瞬间是导通状态即可。

在上面的前提下,按面板的LOCAL/REMOTE按键切换,可以实现面板到端子,或者端子到面板不停机切换。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。