ATV630、ATV930变频器当启动信号来自面板或者通讯时,分配到逻辑输入上的自由停车,快速停车功能是否要有效?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器当启动信号来自面板或者通讯时,分配到逻辑输入上的自由停车,快速停车功能是否要有效?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器当启动信号来自面板或者通讯时,将自由停车,快速停车功能分配到逻辑输入端子是有效的,改变端子状态依然会触发NST或者FST。
以上内容同样适用于御程系列ATV600和ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?