我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器报TJF(IGBT过热)故障如何处理?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器报TJF(IGBT过热)故障如何处理?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

原因:
1)变频器的开关频率过高;2)带编码器的闭环控制失败,导致电流很大但频率不能上升;3)变频器长时间运行在低速下(高转矩,大电流);4)IR补偿设置不当,或者电机接法错误,导致电机电流异常偏大;5)制动器延迟释放或提前闭合,导致电机电流过大;6)驱动同步电机,电机反电势系数设置不当,导致瞬间电流过大。

解决方法:

1)出现此报警可以适当的降低开关频率和输出频率来降低输出电流;

2)通过调整加速特性参数(加速时间、斜坡类型),降低启动电流;

3)调整UFR(IR补偿);

4)检查电机接线;

5)正确设置制动逻辑控制,检查制动器控制方式等;

6)在满足应用需求的情况下,减小电流限幅的设置;

7)密切监控IGBT过热报警(TJA)的累积时间,若果经常出现IGBT过热报警(TJA),需从驱动的负载和变频器参数设置两方面分析,降低电机电流。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。