我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德变频器带异步电机能不能在面板上显示异步转速?
问题描述:
施耐德变频器带异步电机能不能在面板上显示异步转速?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

1,ATV12,212,310,610,630是不能在面板上显示异步转速的。

2,ATV312可以在面板上显示异步转速。方法为修改SDS比例系数定制输出转速,在主界面显示定制输出转速。

3,ATV61,71,320,340,930在没有编码器反馈信号的情况下,不可以在面板上显示异步转速。具备编码器信号后,可以在主界面显示异步转速。方法为接入编码器信号后,在主界面选择测量的输出频率来显示异步转速。