我们今天能为您提供什么帮助?

有些继电保护装置带有的断路器失灵(ANSI 50BF)保护具体指什么功能?

问题描述:
有些继电保护装置带有的断路器失灵(ANSI 50BF)保护具体指什么功能?

所属产品线:
MiCOM Px20; MiCOM Px30; MiCOM Px40; Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 60 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。