我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P139装置的软件版本如何查看?

问题描述:
客户反映不同版本的P139设置界面和参数范围有所不同。

所属产品线:
MiCOM Px30

解决方法:

可以在装置前面板上按键操作,流程如下:

在主界面按向下按键进入”Parameters"菜单,再按向下按键进入“Device ID”菜单,再按向下按键进入“Software Version”选项,即可查看装置的软件版本。