我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P5 可以强制DO吗?

问题描述:
Easergy P5 可以强制DO吗?

所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置

解决方法:

P5可以在TEST模式下强制DO,操作如下:

1. 首先要在DEVICE/TEST菜单中将模式设置成Test Mode;

2. 在CONTROL & LOGIC菜单中找到DO菜单,选择对应DO,可以强制DO状态;

3. 测试完成后记得返回DEVICE/TEST菜单中将模式改回Normal。

以上操作也可以在Easergy Pro软件中对应操作。