我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy Pro 连接P5时为什么无法找到virtual injection菜单?
问题描述:
Easergy Pro 连接P5时为什么无法找到virtual injection菜单?

所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置

解决方法:

virtual injection菜单位于Easergy Pro软件界面的右侧,平时是收缩显示状态,可以点击它的图标将其扩展显示。如果要正常显示这个图标需要两个前提条件:

1. 电脑中安装了WinPcap, 这个小程序在Easergy Pro安装包里已经自带,路径如下:

\EasergyPro_V2.1.0\Release_v2.1.0_Full\Drivers\WinPcap

2. Easergy Pro必须连接上装置