Easergy P3 测量有功电能单位是MWh,单位可以更改吗?
问题描述:
Easergy P3 测量有功电能单位是MWh,单位可以更改吗?所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置; Easergy P3 继电保护装置解决方法:
单位不能更改,但是可以修改分辨率,P3装置电能显示默认分辨率是1MWh,可以在 E->DECIMAL COUNT 菜单中将E+.nn修改为0,1,2,3中的一个,分别表示:电能显示无小数位,小数点后1位,小数点后2位和小数点后3位。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。