我们今天能为您提供什么帮助?

客户一台新的P5F30装置,连接上Easergy Pro后,开启27低电压保护,为什么保护状态一直是闭锁?

问题描述:
客户一台新的P5F30装置,连接上Easergy Pro后,开启27低电压保护,为什么保护状态一直是闭锁?

所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置

解决方法:

因为P5F30 27低电压保护中,当测量电压低于10%时,低电压保护是被闭锁的,当电压恢复到15%以上时,闭锁自动解除。客户用的是新装置,可能并没有接电压采样,测量电压为0V。