我们今天能为您提供什么帮助?

高海拔对高压电器、开关设备及导体的影响?

问题描述:
高海拔对高压电器、开关设备及导体的影响?

所属产品线:
户外开关设备

解决方法:

高压电器、开关设备及导体正常使用环境的海拔不应超过1000m,当海拔超过1000m时应选用相应海拔适应能力级别的产品。高海拔对高压电器和开关设备的影响是多方面的,但主要是电晕、温升和外绝缘的问题。

1)由于海拔增加,高压设备的交流电晕起始电压降低,因而电晕现象比平原地区更为严重。电晕增加电能损耗,加速绝缘老化和金属腐蚀,同时对无线电产生干扰。

2)当海拔增加时,空气密度降低,散热条件变坏,使高压电器和开关设备在运行中的温升增加。但空气温度则随海拔的增加而相应递减,其值足以补偿由于海拔增加对高压电器温升的影响。因而在海拔(不超过4000m)地区使用时,高压电器和开关设备的额定电流可以保持不变。

3)海拔增加时,由于空气稀薄气压降低,空气绝缘强度减弱,高压电器外绝缘水平降低而对内绝缘没有影响。对于海拔高于1000m但又不超过4000m的高压电器外绝缘,海拔每升高100m,其外绝缘强度降低0.8%~1.3%

4)在海拔超过1000m的地区,可以通过采取加强保护或加强绝缘等措施,保证高压电器安全运行。