我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何修改LV150的IP地址?
问题描述:
如何修改LV150的IP地址?

所属产品线:
Easergy T300

解决方法:

一个T300可以包含多个LV150模块用于监测多个变压器低压侧状态,因此需要给不同的LV150模块分配不同的IP地址,LV150有默认的IP地址192.168.10.10,修改IP地址步骤如下:

1. 修改PC的IP地址为192.168.10.11;

2. 通过LV150的LAN口连接LV150和PC;

3. 打开浏览器,在地址栏输入http://192.168.10.10,回车(这里注意千万不要输成https);

4. 向下翻页,直到找到IP address configuration菜单,按照如下规则修改IP:

  • 第1个LV150: IP address = 192.168.0.31
  • 第2个LV150: IP address = 192.168.0.32
  • 第3个LV150: IP address = 192.168.0.33
  • ......

修改完毕后,点击submit,提交;

5. 将LV150断电重启,新的IP地址就生效了。