SC150或者LV150分配的IP地址遗忘后如何重新分配IP地址?
问题描述:
SC150或者LV150分配的IP地址遗忘后如何重新分配IP地址?所属产品线:
Easergy T300解决方法:
对于SC150和LV150模块,如果分配的IP地址被遗忘或者需要重新分配IP地址,都可以通过PC直连模块用浏览器访问模块并修改IP地址。这里需要注意2点:
1. 不管SC150或者LV150模块的IP地址被修改成什么了,最终都可以通过192.168.10.10这个默认地址访问它们;
2. PC直连模块LAN口时,需要断开该模块与相邻模块的以太网跳线,并将该模块断电重启。
是否有帮助?