我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
下载和更新SC150和LV150固件有几种方式?
问题描述:
下载和更新SC150和LV150固件有几种方式?

所属产品线:
Easergy T300

解决方法:

有两种方式:可以通过PC直连SC150或者LV150模块,用浏览器访问对应模块下载和更新固件one by one;也可以通过T300 web server一次下载和更新多个模块的固件。