问题描述:
Easergy P3 如果客户通信需通过PRFIBUS-DP协议如何选型?所属产品线:
Easergy保护; Easergy P3 继电保护装置解决方法:
首先,客户按照功能需要选择标准型或高级型P3装置,在通信接口选择时必须选带RS232接口的,另外还需订购Profibus接口模块VPA3CGSE ,Profbus 电缆,标准型配VX084,并且需额外提供DC 12V电源,高级型配VX072。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
首先,客户按照功能需要选择标准型或高级型P3装置,在通信接口选择时必须选带RS232接口的,另外还需订购Profibus接口模块VPA3CGSE ,Profbus 电缆,标准型配VX084,并且需额外提供DC 12V电源,高级型配VX072。
是否有帮助?