Easergy P3继电保护装置中设置保护定值时有一个pu的单位怎么理解?
问题描述:
Easergy P3继电保护装置中设置保护定值时有一个pu的单位怎么理解?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
1 pu=1*Imode,Imode可以是In或者Imot,应用于馈线保护或电动机机保护。馈线一般In对应互感器变比,例如互感器变比为750/5,那么1 pu就对应一次侧750A或者二次侧5A;电动机保护中Imot对应是电动机额定电流,不一定对应电流互感器变比,例如Imot=525A,互感器变比750/5,那么1 pu就对应一次侧525A,假如互感器二次侧电流为7A的输入,那么对应的一次电流为7*(750/5)=1050A,保护定值为2 pu=1050/Imot(525A).所以不同的应用,pu的算法是不一样的。
是否有帮助?