我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3继电保护装置三段相过流保护设置范围是多少?

问题描述:
Easergy P3继电保护装置三段相过流保护设置范围是多少?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

I>的设置范围是:0.05 – 5.00 xIN or xIMOT

I>>的设置范围是:0.10 – 20.00 xIN or xIMOT

I>>>的设置范围是:0.10 – 40.00 xIN or xIMOT

步长都是0.01.