我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3继电保护装置若是采用CSH120/200,如何设置零序电流互感器变比?

问题描述:
Easergy P3继电保护装置若是采用CSH120/200,如何设置零序电流互感器变比?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

若想采用CSH120/200互感器,首先P3选型时有关Io的选项必须选0.2A/1A,然后Io互感器设置为:Io1 CT primary=470A, Io1 CT secondary 0.2 A. Nominal Io1 input设置为0.2A.