我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3中的Timer(计时器)有几种状态,状态什么时候变化?

问题描述:
Easergy P3中的Timer(计时器)有几种状态,状态什么时候变化?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

Timer1-4 是4个计时器,这几个计时器是基于日历时间的,当设定的时间和模式都匹配时,计时器的状态会发生变化。计时器有3种状态,分别是: - ,代表未使用;0,代表未激活;1,代表激活。例如Timer1设定模式为daily,设定On时间为:08:00:00,设定Off时间为:18:00:00,那么Timer1的状态会在每天的08:00:00开始变为1,在每天的18:00:00开始变为0,如果不设定模式,Timer1的状态会变为-。

Timer1-4的状态可以在矩阵中使用,也可以在逻辑编程中使用。