问题描述:
VAMP 11V有事件记录的功能吗?所有型号都能读事件记录吗?所属产品线:
MiCOM Px10解决方法:
VAMP 11V有3种型号:L、N、A,只有N型与A型的VAMP 11V才有事件记录功能。VAMP 11V中可以存储200条事件记录。事件包括输入或输出状态变化、报警和接触操作。当内存占满时,最新的事件自动覆盖最古老的事件,允许最大限度地存储容量最近的事件。事件记录的下载可以通过前端USB端口(MiCOM)完成或后RS485端口(SCADA系统)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
VAMP 11V有3种型号:L、N、A,只有N型与A型的VAMP 11V才有事件记录功能。VAMP 11V中可以存储200条事件记录。事件包括输入或输出状态变化、报警和接触操作。当内存占满时,最新的事件自动覆盖最古老的事件,允许最大限度地存储容量最近的事件。事件记录的下载可以通过前端USB端口(MiCOM)完成或后RS485端口(SCADA系统)。
是否有帮助?