我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP 11V一共有几组定值?如何进行切换?
问题描述:
VAMP 11V一共有几组定值?如何进行切换?

所属产品线:
MiCOM Px10

解决方法:

VAMP 11V一共有2组定值可进行设置或者切换,切换方式有如下3种:

1.选一个数字输入代表定值组2,比如DI3,然后通过面板或者Easergy Studio软件设置:SETTING GROUP2→→INPUTS CONFIGURATION G2→→选定DI3。设置好后可以通过外部给DI3一个高电平信号,则定值组由GROUP1切换至GROUP2。

2.通过前面板或者Easergy Studio软件,路径为:GLOBAL SETTINGS→→SETTING GROUP SELECT→→Setting Group: 1: Group1 or 2: Group2。

3.通过后台通讯切换:步骤如下图所示

需要注意的是:即使保护功能处于开启状态,也可以在设置组之间进行切换,但是一旦切换定值组,将会重置所有定时器和前面板上的LED灯。