我们今天能为您提供什么帮助?

VAMP 11V装置能设置延时合闸吗?

问题描述:
延时合闸功能的重要性。

所属产品线:
MiCOM Px10

解决方法:

VAMP 11V装置可以设置延时合闸功能。一旦启动CB Close命令,就可以将输出接触器(关闭CB顺序)设置为按照用户定义的时间延迟操作,这将给人员时间安全移动按关闭命令远离断路器。这个时间延迟适用于所有手动CB闭合命令。设置步骤为:GLOBALSETTINGS→→CIRCUIT BREAKER→→Time-delay for Close。