我们今天能为您提供什么帮助?

Vamp11F可以记录多少条事件记录、故障记录?录波长度是多少?

问题描述:
Vamp11F可以记录多少条事件记录、故障记录?录波长度是多少?

所属产品线:
MiCOM Px10

解决方法:

Vamp11F装置最多可以记录200个事件。事件记录保存在存储器中,当存储空间用完时,旧事件记录会被新的事件记录覆盖。故障记录最多有20个,当存储空间用完时,旧故障记录会被新的故障记录覆盖。存储器中有一个专门的空间用于存储故障录波,共可存储3秒的故障录波,录波器以每周波32个采样点的速率存储实际波形。