我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP221面板上的拨动开关有什么意义?如何设置?
问题描述:
VAMP221面板上的拨动开关有什么意义?如何设置?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

开关1:跳闸继电器自保持。打到OFF代表自保持,即跳闸继电器保持出口状态直到手动复位;打到ON代表不保持,即跳闸继电器随着故障状态变化而变化。

开关2:动作条件。OFF代表弧光信号和电流故障一起发信时,跳闸继电器才出口,ON代表只有弧光信号发信,跳闸继电器即出口。

开关3:断路器失灵保护。OFF代表断路器失灵保护投入,此时TRIP2TRIP4作为后备输出与TRIP1TRIP3同时出口;ON代表断路器失灵保护不投入,TRIP RELAY为快速模式,出口延时7ms

开关4:断路器失灵保护延时时间。OFF代表100msON代表150ms

开关567:跳闸区域及组别矩阵。设置如下图。

举个例子,开关设到010位置,那么代表Zone1Group1出口,Zone2Group2出口,没有Zone3-4

开关8:单元模式。OFF代表本装置是整个系统中的中央单元;ON代表本装置不是整个系统中的中央单元。此开关用于系统中存在多个VAMP 221装置的情况。