我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
可以使多个VAMP221同时连入一条总线中吗?如何操作?
问题描述:
可以使多个VAMP221同时连入一条总线中吗?如何操作?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

可以。VAMP221前面板上有一组小拨动开关,这个组开关的第八个是单元模式开关,如果同一系统中有多个VAMP221,那么可以通过此开关来选择VAMP221的单元模式,需要注意的是,同一系统中只能有一个VAMP221是主单元。