我们今天能为您提供什么帮助?

VAMP221主单元上显示故障代码11是什么意思?如何处理?

问题描述:
VAMP221主单元上显示故障代码11是什么意思?如何处理?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

故障代码11代表有I/O unit损坏,可能的原因有:1.某个I/O unit上连接的弧光传感器探测到强光持续超过3S2.连接主单元与I/O unit之间的通讯线缆VX001破损;3. I/O unit没有正常供电。