我们今天能为您提供什么帮助?

VAMP125面板上的指示灯分别代表什么?

问题描述:
VAMP125面板上的指示灯分别代表什么?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

On”指示灯常亮绿色,代表装置电源正常;“Block”指示灯,当外部输入或者拨动开关设置为闭锁继电器出口时,长亮黄色;“扳手”指示灯,当装置故障或者继电器出口闭锁时,长亮红色;“S1-S4”指示灯,当对应的弧光传感器发出信号时,长亮黄色;“T1-T2”指示灯,当对应的继电器出口时,长亮红色;“I>”指示灯,当外部过电流信号输入时,长亮红色;“MT”指示灯,当装置收到外部主单元发出的跳闸命令时,长亮红色。