我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP221主单元上显示故障代码12是什么意思?如何处理?
问题描述:
VAMP221主单元上显示故障代码12是什么意思?如何处理?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

故障代码12代表正常模式下,总线上有模块(或者弧光传感器)保持发信的时间过长。造成此故障的原因可能有:1.总线上有某个弧光传感器发信超过3S2.回路中有持续的过电流信号。