我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP125装置顶部的拨动开关如何设置?
问题描述:
VAMP125装置顶部的拨动开关如何设置?

所属产品线:
Vamp系列电弧光保护

解决方法:

1.输出继电器自保持,打到ON位置时,输出继电器自保持直到手动复位;打到OFF位置时,输出继电器随着弧光传感器信号动作,输出的脉冲长度不低于20ms

2.动作信号选择,打到ON位置时,需要过电流及弧光同时发信,继电器才会出口;打到OFF位置时,只要弧光信号发信,继电器就出口。

3.继电器出口选择,打到OFF位置时,弧光传感器12通过TRIP1出口,弧光传感器34通过TRIP2出口;打到ON位置时,无论哪个弧光传感器发信,所有继电器都出口。

4.弧光传感器23联动选择,打到ON位置时,不管弧光传感器2或者3发信,所有继电器同时出口;打到OFF位置时,弧光传感器2通过TRIP1出口,弧光传感器3通过TRIP2出口。

5.出口继电器闭锁,打到ON位置时,所有继电器均不出口;打到OFF位置时,所有继电器均能正常出口。

6.主单元跳闸接口,打到ON位置,接受外部主单元跳闸命令;打到OFF位置时,不接受外部主单元跳闸命令。

7.主单元跳闸模式,打到ON位置时,主单元跳闸命令使TRIP2出口;打到OFF位置时,主单元跳闸命令使TRIP1出口。

8.跳闸输出模式,打到ON位置时,“Trip Out”(X1-1X1-2端子)跟随TRIP2动作;打到OFF位置时,“Trip Out”跟随TRIP1动作。