我们今天能为您提供什么帮助?

固态继电器SSP*有几个接线端子,如何接线?

问题描述:
固态继电器SSP*有几个接线端子,如何接线?

所属产品线:
Harmony 固态继电器

解决方法:

SSP1*有4个接线端子,+3和-4接控制电压,1和2接负载;具体接线如下图所示:

SSP3*有8个接线端子,A1和A2接控制电压,1/L1、3/L2和5/L3接负载电源,2/T1、4/T2和6/T3接负载。接线如下图所示: