施耐德ATV系列变频器哪些标配中文面板?
问题描述:
施耐德变频器哪些自带中文面板?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
ATV610:以N4结尾的型号,标配面板,面板型号是VW3A1113;ATV610*N4Z不带中文面板;
ATV630:以M3、N4和Y6结尾的型号,标配面板,面板型号是VW3A1111;以N4Z结尾的型号,不配面板(仅ATV630D90N4Z及以下功率有Z结尾的型号);
ATV650:ATV650自带中文面板VW3A1111;
ATV930:以M3、N4和Y6结尾的型号,标配面板,面板型号是VW3A1111;以N4Z结尾的型号,不配面板(仅ATV930D90N4Z及以下功率有Z结尾的型号);
ATV950:ATV950自带中文面板VW3A1111。
注意:ATV340全系列不带面板,选配可以参考《ATV340本体上能加装高级中文面板VW3A1111吗?》
是否有帮助?