问题描述:
ATV312变频器使用制动电阻如何接线,需要设置哪些参数?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312变频器连接制动电阻的端子为PA+和PB,还需要设置以下参数来启用制动功能:
FUn-->rPC-->brA=nO(出厂设置为yes),
ATV312出厂默认的停车类型stt是斜坡停车(rmp),注意停车类型不能设置为nst(自由停车),否则制动电阻在停车时不会投入使用。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV312变频器连接制动电阻的端子为PA+和PB,还需要设置以下参数来启用制动功能:
FUn-->rPC-->brA=nO(出厂设置为yes),
ATV312出厂默认的停车类型stt是斜坡停车(rmp),注意停车类型不能设置为nst(自由停车),否则制动电阻在停车时不会投入使用。
是否有帮助?