ATV320变频器使用制动电阻如何接线,需要设置哪些参数?
问题描述:
ATV320变频器使用制动电阻如何接线,需要设置哪些参数?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320连接制动电阻:
ATV320••••C变频器制动电阻接线端子为P0和PB,ATV320••••B变频器制动电阻接线端子为PBe和PB,PA+、PC-为直流母线端子,PA+、PC-不需要接线。
注意:PO和PA之间的短接片不要拆掉。
ATV320变频器连接制动电阻后,需要设置以下参数来启用制动功能:
CONF->FULL->FUn-->rPt-->brA=nO(出厂设置为yes),
ATV320出厂默认的停车类型stt是斜坡停车(rmp),注意停车类型不能设置为nst(自由停车),否则制动电阻在停车时不会投入使用。
ATV320菜单结构如下:


是否有帮助?