我们今天能为您提供什么帮助?

XB2系列按钮触点的额定电压和电流是多少?

问题描述:
ZB2BZ10*C、ZB2BE10*C触点的额定电压和电流是多少?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2系列按钮触点的额定工作特性是:

交流AC-15负载 : A600 或 Ue = 240 V 和 le = 3 A

直流 DC-13负载: Q600 或 Ue = 250 V 和 le = 0.27 A

符合 IEC 947-5-1标准。

不同电压和电流下,触点的电气寿命会有差异,请参考下图:

XB2系列按钮触点触点在其它电压下的电流请参考《按钮指示灯和其他一些产品中经常出现对触点额定值的描述描述A600 Q600是什么意思》