我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys D和Tesys F系列接触器的型号命名规则是什么?

问题描述:
Tesys D和Tesys F系列接触器的型号命名规则是什么?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器; 进口TeSys F接触器

解决方法:

下面是国产Tesys D,进口Tesys D,Tesys F系列接触器的型号命名规则:

① 接触器产品

② 1:单个接触器       2:可逆接触器

③ D:Tesys D系列     F:Tesys F系列

④ 4极接触器,主极4常开。如果是3极接触器型号没有此项

⑤ 主回路用于AC-3负载、电压440V下的最大工作电流,09即9A,12即12A...

⑥ 接线端子是Everlink内六角螺钉端子

⑦ 4极接触器,主极2常开2常闭。如果是3极接触器型号没有此项

线圈电压等级   B:24V       CC:36V     E:48V      F:110V      M:220V

P:230V     U:240V     Q:380V V:400V     R:440V

⑨ 7:交流线圈,频率50/60Hz     6:交流线圈,频率60Hz      5:交流线圈,频率50Hz

D:标准直流线圈                      L:低功耗直流线圈

⑩ C:国产      省略:进口

特殊的:

国产 LC1D115~170 规格的,在上面命名规则基础上还要在⑤后面加 00,比如LC1D11500M7C 这个才是正确的完整型号。

上面型号默认是螺钉压紧接线端子,如果要采用弹簧端子,需要在线圈电压代码前面加数字“3”;如果要环形端子,需要在线圈电压代码前面加数字“6”。比如LC1D096M7C可以接环形端子。