我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德变频器ATV320系列支持DeviceNet通讯吗?

问题描述:
施耐德变频器ATV320系列支持DeviceNet通讯吗?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

施耐德变频器ATV320系列支持DeviceNet通讯。

变频器支持一种通讯扩展。

紧凑型ATV320*C系列变频器扩展通信需要配VW3A3600通讯卡适配器和通信卡VW3A3609。

书本型ATV320*B系列变频器可以直接插接通信扩展卡VW3A3609。