我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RSB系列继电器需要配底座吗?
问题描述:
RSB系列继电器需要配底座吗?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RSB的继电器本体不带底座,需要加装底座;底座型号根据继电器本体型号的不同而不一致,如下图:

继电器型号是RSB1A120**(1C/O、热电流12A),配套底座型号是RSZE1S35M;

继电器型号是RSB1A160**(1C/O、热电流16A)或RSB2A080**(2C/O、热电流8A),配套底座型号是RSZE1S48M。