我们今天能为您提供什么帮助?

RM22系列测量控制继电器上绿色的小开关是什么作用?

问题描述:
RM22系列测量控制继电器上绿色的小开关是什么作用?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM22系列测量与控制继电器都有一个绿色上方标识有T的测试按钮如图1所示,这个按钮主要是测试RM22继电器在供电正常无故障的情况下,触点是否能正常动作。如果在继电器故障或者没有电源情况下测试按钮无效,如图2所示:

图1

图2