我们今天能为您提供什么帮助?

接触器铭牌上AC-1和AC-3的电流不一样,是什么原因?

问题描述:
接触器铭牌上AC-1和AC-3的电流不一样,是什么原因?

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

AC-1是指无感或微感类负载,AC-3是指电机类负载。在AC1负载下,接触器的额定电流等于发热电流。在AC3负载下,接触器的额定电流小于发热电流。常用的负载类型,请参考:常用低压设备负载类型有哪些?