ATV310变频器端子控制正反转怎么接线和设置参数?
问题描述:
ATV310端子控制正反转所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
变频器端子控制有2种类型:
1、2线制控制:正转,反转为保持型信号
源型接线实例:
LI1 正转,LIx 反转
参数设置为:406=02,407=01,503=LxH;
2、3线制控制:正转 、反转、停止为脉冲信号
源型接线实例:
LI1 停止,LI2 正转,LIx 反转
参数设置为:201=01,406=02,407=01,503=LxH
备注:LIx为对应变频器的逻辑输入端子号,比如LI2、LI3、LI4任意一个都可以。
是否有帮助?