我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器继电器输出R1、R2的功能怎么设置?

问题描述:
ATV71变频器继电器输出R1、R2的功能怎么设置?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71变频器继电器输出功能介绍以R1继电器为例,下面是设置路径;

1、中文面板:可以进入变频器菜单-----输入/输出设置(I-O-)-----R1设置-----继电器R1分配,进行分配不同功能即可;

2、简易面板:具体操作方式见下图路径找到I-O-菜单,再按ENT键找到R1-再按ENT键找到R1,进行分配不同功能即可。

R1可分配的功能如下图所示: