我们今天能为您提供什么帮助?

按钮触点模块中间为何有绿色和红色两种颜色?

问题描述:
按钮触点模块中间为何有绿色和红色两种颜色?

所属产品线:
8/16mm 按钮,开关,指示灯; 国产22mm 按钮,开关,指示灯; 进口22mm 按钮,开关,指示灯

解决方法:

按钮触点模块中间有绿色和红色两种颜色,是为了方便客户识别而专门设计的。

1、 IEC或GB规定里没有规定触点模块中间支架的颜色,厂家可自行定义。

2、施耐德电气在产品设计之初,为了区分两个产品,便于客户识别,结合绿色行,红色止的惯例,对1NO(常开单触点模块)用了绿色推杆,对1NC(常闭单触点模块)用了红色推杆。

3、除了单触点之外,施耐德电气进口产品系列还有双触点模块ZBE20*。对2NO(常开双触点模块)用了绿色推杆,对2NC(常闭双触点模块)用了红色推杆。对1NO+1NC(常开+常闭触点模块)用了黑色推杆。

下面以XB4系列触点模块为例,其它系列类似,具体见下图所示:

1、绿色代表是常开触点,端子号为3和4;

2、红色代表是常闭触点,端子号为1和2。