我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1D*系列接触器主触头组的型号是多少?
问题描述:
LC1D*系列接触器动静触点的型号是多少?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D*系列接触器分国产和进口2种系列产品;

1、 Tesys D国产系列接触器主触头组为:

(1)205A以下的接触器主触头没有单独订货号,如果需要更换可以申请售后处理;

(2)205A包含205A以上规格的接触器主触头组型号见下面所示:

LC1D205,D245 LA5FG431
LC1D300,D410 LA5F400803
LC1D475 LA5F500803
LC1D620 LA5F630803

2、 Tesys D进口系列接触器主触头组为:

(1)115A以下的接触器主触头没有单独订货号,如果需要更换可以申请售后处理;

(2)115/150A规格的接触器主触头组型号见下面所示:

LC1D115 LA5D1158031
LC1D150 LA5D150803
LC1D115004 LA5D115804

备注:接触器型号后缀带C为国产系列,后缀不带C的型号为进口系列。