LRD、LR9D、LR9F热过载继电器有无缺相保护?
问题描述:
热继电器有无缺相保护? 所属产品线:
国产TeSys Deca热过载继电器解决方法:
LRD、LR9D、LR9F系列热过载继电器的缺相保护功能见下表:
| 产品系列 | 缺相保护 | 符合标准 |
| LRD01C至35C LRD325C至365C LRD480C至489C | 这里的缺相及三相不平衡保护是GB14048.4的标准来制定的。标准规定如下: 规定一:即在环境温度为20摄氏度时,冷态时若其中两相的电流为1.0Ir(Ir为整定电流),另一相为0.9Ir时其在两小时内不动作。 规定二:当其中两相电流为1.15Ir,另一相为0时,其在两小时内动作。 | GB14048.4 |
| LR9D5367至D5369 LR9F53**、LR9F73**、LR9F55**、LR9F75** | 缺相时在 4 秒 ± 20 % 时间内脱扣 | IEC60947-4-1 |
| LR9D01、02、08、32和LR9D110S | 相位差 > 40%,3 秒内脱扣 | IEC60947-4-1 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。