RXM的触点数和针脚数如何对应?
问题描述:
RXM的触点数和针脚数关系?所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
每个继电器针脚包含触点针脚和线圈针脚,总针脚数是触点针脚数与线圈针脚数之和。
每幅触点共3个针脚,包含1个公共端,1个常开点,1个常闭点;线圈共2个针脚。
1C/O是1副触点,总针脚数是5个;2C\O是2幅触点,总针脚数是8个;3C/O是3副触点,总针脚数是11个;4C/O是4副触点,总针脚数是14个。
下图是RXM2A****的接线图,是2幅触点,即2C/O,总针脚数是8个。
即触点针脚:11、12、14三个针脚是1副触点,11是公共端,11和12是常闭点,11和14是常开点;41、42、44三个针脚是第2副触点,41是公共端,41和42是常闭点,41和44是常开点;线圈针脚:A1、A2二个针脚;总针脚数8个。

是否有帮助?