我们今天能为您提供什么帮助?

GV2母排GV2G***(汇流排)型号后面的数字的具体意思是什么?

问题描述:
GV2G245型号后面的数字的具体意思是什么?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2母排有多种型号,通过母排最大电流为63A,型号具体说明如下:

GV2G①②

数字

含义

数字

含义

2

连接2GV2

45

GV2间没有侧装的辅助模块

3

连接3GV2

54

GV2间有19mm的侧装辅助模块

4

连接4GV2

72

GV2间有19mm118mm的侧装辅助模块

5

连接5GV2