我们今天能为您提供什么帮助?

XB2B指示灯型号的具体含义是什么?

问题描述:
XB2B指示灯型号的具体含义是什么?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2B指示灯型号的具体含义如下表所示:

XB2BV①②LC

LED指示灯)

字符

含义

字符

含义

B

24V交直流

1

白色

E

48V交直流

3

绿色

F

110V交流

4

红色

M

220V交流

5

橙色

Q

380V交流

6

蓝色

FD

110V直流

MD

220V直流