我们今天能为您提供什么帮助?

XALB01YC、XALJ01C的外形尺寸是多少,如何安装?

问题描述:
XALB01YC、XALJ01C如何安装,外形尺寸是多少?

所属产品线:
XALB,XALJ

解决方法:

尺寸:XALB01YC、XALJ01C的外形尺寸如下:

安装:按钮盒可以通过背部两个φ4.3mm的腰圆形孔来固定,两个孔中心距为54mm,该安装孔不会影响按钮的防护等级。

进线孔:按钮盒上下部有两个直径φ20mm的敲落孔,背部有两个直径φ19mm的敲落孔,均可以用于电缆进线。