我们今天能为您提供什么帮助?

变频器可以不带电机,或带小电机启动吗?

问题描述:
变频器可以不带电机,或带小电机进行调试吗?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

变频器进行厂内或出厂调试时,一般推荐使用与变频器功率相近的电机进行测试。不带电机或带功率过小的电机进行调试时,会触发OPF(输出缺相故障),可以在故障管理菜单中将输出缺相保护临时关闭来进行测试。

注意:

1、故障代码、输出缺相保护的代码及菜单,会因变频器系列不同而有差异,具体请参考各个系列变频器的编程手册。

2、输出缺相保护关闭后存在损坏电机的风险,在正式运行场合不建议关闭。

3、不能使用灯泡、加热器等负载来测试变频器。