RE17,RE22,RE7,RE9,REXL,RE48时间继电器怎么配底座?
问题描述:
RE17,RE22,RE7,RE9,REXL,RE48时间继电器怎么配底座?所属产品线:
Harmony 时间继电器解决方法:
1. RE17,RE22,RE7,RE9系列时间继电器是一体式的,不需要底座,可以直接导轨安装。
2. REXL系列时间继电器需要底座,导轨安装,型号如下:
3. RE48系列时间继电器本体有4个型号:RE48ATM12MW 8针单功能、RE48AMH13MW 8针多功能、RE48ACV12MW 11针双功能、RE48AML12MW 11针多功能,需要底座。它们配的底座如下:
| 时间继电器本体型号 | 底座型号 | 安装方式 |
| RE48ATM12MW RE48AMH13MW | RUZC2M:IP20插座, 导轨式混合接线端子 | 用于导轨安装 |
| RE48ASOC8SOLD:IP20焊接连接器 | 用于面板安装 | |
| RE48ACV12MW RE48AML12MW | RUZC3M:IP20插座, 导轨式混合接线端子 | 用于导轨安装 |
| RE48ASOC11AR:IP20插座, 背部带螺钉接线端子 | 用于面板安装 | |
| RE48ASOC11SOLD:IP20焊接连接器 | 用于面板安装 |
是否有帮助?